This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:热插拔功能与放大器;温度传感器扩展

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1, ADC108S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029388/bq79656-q1-hot-plugging-capability-temperature-sensor-expansion

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件: ADC108S022

您好!

只是为了澄清一下、我正在等待整个数据表的批准、因此这些问题可能有点早。 不过、有两个问题:

- BQ79656-Q1是否支持热插拔?

-我希望为附加温度传感器添加可扩展的 ADC 输入。 我认为 BQ79656-Q1可以设置为 SPI 主器件,因此我认为最初可能会使用的方法是将具有串行 SPI 接口的8通道模拟多路复用器(例如,由于没有找到合适的 TI 器件,LTC1390可用作模拟输入之一:

这是一种扩展温度输出的合理方法吗?如果是、您可能会有任何指向可正常工作的 TI 器件的指针吗?

谢谢、

RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    是 BQ79656支持(即耐热)热插拔条件。

    是的、您添加模拟多路复用器的想法是正确的、但请记住性能下降(线性、噪声等)。 温度测量中可能引入的误差。

    另一种方法是查找具有多个传感器(NTC/PTC)输入的 SPI 数字温度传感器 AFE。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了我刚才所说的内容、您可能还可以使用 TI 多通道 SPI ADC (例如:ADC108S022)。 这样、ADC 的性能就能保证性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    很高兴知道并感谢这些指示、似乎我有更多的研究要做!

    此致、
    RENS