This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:电池充电器

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028711/bq21061-battery-charger

器件型号:BQ21061

关于 TI 电池充电器 BQ21061YFPR、我在产品验证期间有以下问题。 请提供建议。 谢谢。

1、REF 数据表“2b00 = PMID 由 BAT 或 VIN 供电(如果存在)”,它意味着:

   如果 Vin 存在,PMID 由 Vin 供电、 如果 Vin 不存在,PMID 由 BAT 供电。

在"、完成"后2 μ s、    电池在工作 模式下的静态电流值是多少(@ Vin=5V、LDO 启用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1) 1)是的、您回答正确。 当输入电压为 Vin 时、设置为2b00时、它将为 PMID 供电、否则 BAT 将为 PMID 供电。  

    2) 2) 2)您能否澄清激活模式的含义? 该器件只能在没有输入源时处于活动电池模式。 当电池在充电终止后处于待机状态、但 LDO 和 PMID 仍由5V 输入电压供电时、您是否要求电池提供静态电流?  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    对于问题2、我们想知道电池在充电完成后处于待机状态时的静态电流(LDO 和 PMID 仍由5V 输入电压供电)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们已经进行了一些测试、您可以预期充电终止后电池处于待机状态的静态电流典型值为15uA。  

    此致。

    Garrett