This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:有关 UCD9090和 UCD9090A 之间差异的更多问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029160/ucd9090-further-questions-on-the-difference-of-ucd9090-and-ucd9090a

器件型号:UCD9090

大家好、

我了解 UCD9090和 UCD9090A 在 SLVA908基础上的改进。 根据应用手册、从非 A 版本升级到版本需要更改编程文件。 我想:

-客户应 从版本降级到非 A 版本。 如果客户未使用版本的改进功能、他们能否在 Fusion GUI 中轻松地重新生成非 A 版本的编程文件?

-版本和非 A 版本是 P2P 兼容的。 我想知道什么确切地使需要不同的编程文件。 两个器件之间的寄存器地址是否存在差异?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到你的问题。 如果客户使用 UCD9090、则应使用 UCD9090数据闪存文件。 如果使用 UCD9090A、则应使用 UCD9090A 闪存文件。

    它与功能无关。 编程文件由器件确定。

    是的、命令集存在差异、因此编程文件必须不同。

    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉造成混淆。 对于我的第一个问题、客户一直在使用 UCD9090A、但由于电源问题、他们需要转到 UCD9090。 我想知道他们是否可以使用 Fusion GUI 轻松地将 UCD9090A 闪存文件转换为 UCD9090闪存文件(如果他们没有使用版本的改进功能)。

    [引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029160/ucd9090-further-questions-on-the-difference-of-ucd9090-and-ucd9090a/3804936 #3804936"]是的,命令集存在差异,因此编程文件必须不同。

    您能否告诉我 、在哪里可以找到两个器件命令集的不同之处(我认为"命令集" 是指寄存器地址和位信息、对吧?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    闪存文件具有校验和、无法进行手动调整以适合其他器件。 它们必须重新生成闪存文件。

    GUI 7.5.1可以支持将 UCD9090A 项目文件导入到 UCD9090器件中。 然后、它们可以为 UCD9090生成新的闪存文件。

    Fusion GUI 7.5.1 [公开] 

    这里是差异、但同样、十六进制文件是一个打包数据、您无法分辨与 PMBus 命令的差异

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvae90 

    此致

    Yihe