This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:LMG3422R030最大工作频率和 Ciss / Coss 曲线

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029099/lmg3422r030-lmg3422r030-max-operating-frequency-and-ciss-coss-curve

器件型号:LMG3422R030

您好、支持团队  

我们要去大学、 与教授见面。 TI GaN

在会议中、教授 提出了两个问题  

他想在射频应用中使用 TI GaN、最大工作频率是多少?这种工作频率是否可以在13.56MHz 下运行?

2. TI GaN 是否可以在 D/S 中的不同 VDS 中提供 Ciss/Coss 曲线、问题在于  Ciss/Coss 是 不同 VDS 中的变体、他们需要此参数 进行仿真  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    第2代器件的最大工作开关频率为2.2MHz。 这受器件集成栅极驱动器的限制。

     

    由于此帖子尚未指定为内部帖子、我们将 通过电子邮件发送 C_OSS 与 VDS 数据。

    此致、

    John