This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0出现问题、并从 Linux 重新启动

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029079/tps65218d0-problem-with-tps65218d0-and-reboot-from-linux

器件型号:TPS65218D0

尊敬的 TI:  

我有一个基于 AM437x 的设计、PMIC 是 tps65218d0。


一切正常、唯一的问题是命令 linux:sudo reboot、系统关闭。
您是否知道为什么会发生这种情况?


在哪里可以找到有关 Linux 命令与对硬件的影响之间关系的信息?


随附的是与 TPS 相关的原理图。 此设计与 EVM 非常相似、只有 PB 和 AC_DET 引脚发生变化。 这是问题吗?

非常感谢 Toy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了 PMIC 的连接、没有发现任何问题(假设 I2C 的上拉电阻器恰好位于原理图的不同页面上)。 我确实注意到 PB 和 AC_DET 与 EVM 之间的差异、但这些差异应该是可以的。 PB 可以有一个上拉至5V 的电压、并且 AC_DET 可以接至 GND。 我会将此 E2E 推荐给处理器团队、以便他们可以帮助处理 Linux 命令。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天国很好。  

    正确、电阻器位于另一个原理图上。

    最好的 Reagards