This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电流调节错误权变措施说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026728/bq40z80-current-scaling-bug-workaround-instructions

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我可以获得有关当前缩放错误解决方法的详细说明吗? 我一直在等待更新固件以解决此问题、但由于10个月内没有解决方案、也没有固件发布日期的指示、因此最好能获得更多有关该怎么办的信息。  

例如、此帖子显示将50A 校准为25A、并按系数2调整所有容量:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946102/bq40z80-bq40z80-current-scaling?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z80%20current%20scaling# 

您能否至少指定所有需要按系数2调整的参数?

是否  还需要调整所有电流保护和智能充电算法电流值等?

电流调节因子是否仍应与此工作结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爷爷:

    您应将电量监测计完全配置为降低的容量值。 这将包括所有保护电流、设计容量、Qmax 等、然后使用 BQStudio 校准插件通过输入 实际 应用的电流的1/2 (或您使用的任何刻度)来"欺骗"器件。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jessica。  

    那么、您说的是、我需要更新数据存储器中与当前或容量相关的所有值?

    Qmax 是否未由器件更新?

    我已经进行了一个学习周期。 我是否需要使用"被欺骗的设备"重新执行它?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爷爷:

    那么、您说的是、我需要更新数据存储器中与当前或容量相关的所有值?

    >>是

    Qmax 是否未由器件更新?

    >>Qmax 由设备更新,但您需要修改 Qmax 初始值。

    我已经进行了一个学习周期。 我是否需要使用"被欺骗的设备"重新执行它?  

    >>是的,您需要重新完成学习周期

    最棒的

    Jessica