This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG 和 DCHG 引脚配置

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029187/bq76952-ddsg-and-dchg-pin-configuration

器件型号:BQ76952

上电时、DDSG 引脚配置和 DCHG 引脚配置分别配置为0x2D、引脚自动输出高电平。 如何配置输出低电平?

在 DDSG 和 DCHG 输出低电平、然后发送配置模式和退出配置模式命令、而不将 DDSG 引脚配置和 DCHG 引脚配置发送到0x2D 之后、为什么 DDSG 和 DCHG 会自动变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将引脚配置为通用输出时、默认启动状态没有选项。 GPO 引脚将从 CONFIG_UPDATE 模式下的高电平开始、您可以发送 DDSG_LO()命令以将此引脚驱动为低电平。

    此致、

    Matt