This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80在-7 μ A 时无℃

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029350/bq40z80-bq40z80-no-communication-at--7

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

你(们)好  

使用 BQ40Z80进行客户测试。

℃目的:电池组低温-30 μ A 放电数据收集

实验设备:EV2400、SMBus 通信电缆约70cm、bqstudio (1.3.101版)

实验过程:EV2400放置在恒温器外部、在冷却过程中会记录数据。 当℃温度显示为-7 μ s 时、主机的连接中断、即使重新启动后也无法重新连接通信。 (在低温条件下测试电池组放电、必须发生这种现象)

冷却过程的数据和错误消息如下:

e2e.ti.com/.../1588.Desktop.zip

原理图和 gg 文件如下所示:

 e2e.ti.com/.../1325.gg.zip

℃电池在-7 μ s 时失去通信 ?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    是否可以提供总线的逻辑分析仪输出? 这些日志似乎并不表示监测计有任何问题、而通信正常使我认为原理图也应该正常。 您的客户是否正在使用 EVM? 如果不能、可以在 EVM 上复制此行为?