This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1的应用问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, CC2662R-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029243/bq79616-q1-application-issue-with-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2662R-Q1

大家好、这是 TI 韩国的 Chris Park、我是一名大众市场 FAE。

我目前正在为使用 CC2662R-Q1和 BQ79616-Q1设计无线 BMS 的汽车客户提供支持。 我对该应用有几个问题。

1.客户在设计中不使用菊花链通信。 他们计划使用 CC2662R 等 MCU 设计1:1通信。 在数据表中、只有一个应用在 MCU 和 BQ79616之间的通信中使用 ISO774x 等数字隔离器。 我在这里的问题是、不使用菊花链通信的系统中是否需要数字隔离器?

如果不使用数字隔离器、则 UART 通信期间 BQ79616-Q1 (5V)和 CC2662R-Q1 (3.3V)的电压电平会有所不同。 在这种情况下、我需要应用必要的应用程序吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这更多是特定设计的架构问题。 如果 MCU 和 BQ79616由同一电源供电、则很可能不需要隔离器、但是、如果 MCU 和 BQ 器件由可能存在大电位差的不同电源供电、则需要隔离器。

    2.如果未使用隔离器、您仍需要使用电压转换器将5V 通信信号转换为3.3V 域。

    此致、

    维克托。