This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:12V@0.5A 40-120VDCIN 降压转换器、基于 PMP22557 &放大器;PMP22487

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22557, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028782/ucc28730-12v-0-5a-40-120vdcin-buck-converter-based-on-pmp22557-pmp22487

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他部件:PMP22557PMP

我需要一个具有宽电压输入范围的12V 电源。 我已使用参考设计并重新计算了12V 和0.5A 输出电流的值。

是否有人可以再次检查以确保我具有正确的值以及转换器是否会启动?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用了什么参考设计?  您是如何修改和修改哪些器件的、为什么修改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图主要基于参考设计 PMP22557。

    我们使用 UCC28730数据表第7.3节中的公式并使用1的"变压器比"计算出的电压感应电阻器(R60000、R60004)。

    计算得出的电流检测电阻(R60002、R60005)类似、为0.5A。

    添加了输入滤波器(C60006的所有剩余部分)、以允许交流和直流电压输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了计算结果并发现了一些误差。 原理图现在如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这是 PMP22557原理图的副本、因此在功能上这是正确的。

    输出电感器和电流感应电阻器的电流值应更改为0.5A。

    数据表中的计算针对反激式。  当我与使用 PSR 控制器的高侧降压转换器的设计人员交谈时、他们会更深入地将它们驱动到不连续模式。  因此、电感器计算可能不准确。  没有人就此编写应用手册、因此我没有要分享的公式。  但是、我确实有一些建议、相信您可以扩展此设计。

    使用0.4A/0.5A 比率调整电感器和电流感应电阻器的大小。   

    L = Lpmp_2257*0.4A/0.5A

    R6005=rcs_pmp2257*0.4A/0.5A

    在选择电容器和 RMS 电流时、使用0.5A/0.4A 比率。  这将使您能够针对更高的功率扩展设计。  这也适用于峰值电流。  您必须查找 PMP 设计的所有组件、以确定峰值电流和 RMS 电流是多少。

    IRMS = IRMS_pjmp2257*0.5A/0.4A。

    此致、