This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:PSpice 模型问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028042/lm5180-q1-pspice-model-issue

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5181LM5180

尊敬的团队:

我在使用 LM5180和 LM5181时遇到同样的问题:

错误(ORPSIM-15141):节点 N15746处的连接少于2个。

该节点是 TC 节点。 您能否为此共享解决方案?

此致、
Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    感谢您将此事提请我们注意。  

    您是从其各自的产品文件夹下载这些模型、还是直接从 PSPICE for TI 获取这些模型?

    当我从他们的产品文件夹中下载这两种模型时、我可以对它们进行仿真、因此请尝试一下、如果您仍然遇到此问题、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    是的、TI 文件夹中的模型工作正常: 我看到 TC 功能没有建模、在提供的电路中保留 NC、所以我认为问题在于这里、因为我尝试在 TC 和 RSET 之间添加一个电阻器、并且我获得了相同的错误消息。

    感谢您的支持、

    此致、Antoine