This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:适用于极高输入电压使用案例的电感器选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028242/lmr36506-q1-inductor-selection-for-very-high-input-voltage-use-case

器件型号:LMR36506-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36506

大家好、

现在、我的客户将使用具有50-60V 输入的 LM36506-Q1。
在这种输入电压水平下、通过频率折返功能将开关频率降低至大约1.3MHz。
在这种情况下、客户是否应该为1.3MHz 开关选择电感器? 这意味着电感器应该为22uH、而不是建议在2.2MHz 下为6.8uH。

或者、6.8uH 或10uH 可以吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI Webench 工具计算电感器峰峰值电流,例如10uH 可能具有45%,6.8uH 将导致70%,您可以选择满足您的要求的电感器。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena-San、

    感谢你的建议。

    如果电感器电流峰值低于电流限制阈值、LMR36506可用于如此高的输入电压和6.8 μ H、是否可以解释?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai、

    我是否可以知道、在什么条件  下会发生频率折返、Vout 是否非常低? 请输入您的 Vin=? Vout=? Iout=?。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena-San、

    您可以在数据表 P40图52上看到折返特性。

    客户的条件是 Vin=50~60V、Vout=5V、Iout=100mA~300mA (大约)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirai-San、

    60V 至5V 用于输入频率 折返、因为 它将首先触发 TON_MIN、频率将降至1.6Mhz、 然后轻负载100mA 将进一步降低 频率、达到您在1.3M 看到的频率、这是正确的性能。 如果您的应用始终在这种情况下工作、22uH 更好。  

    要回答关于 电流限制的另一个问题,如果我们选择最小电感值,如6.8uH,这意味着在50~60V 输入电压、5V 输出电压应用中有70%的 p-p 纹波,它不会涉及高侧电流限制(数据表中的最小值为0.87A)  ,它 将保证 电感电流峰值低于电流限制。 没错。

    Elena。