请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62867 对于我们的内部项目,我们使用 BUCK TPS62867RQYR 将5V 转换为1.0V (Iout=4A)。 请查看设计并告知我这些意见。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于我们的内部项目,我们使用 BUCK TPS62867RQYR 将5V 转换为1.0V (Iout=4A)。 请查看设计并告知我这些意见。

用户好、
如我们之前的一个主题中所述:
原理图对我来说很好。 请确保在连接 PG 引脚时使用连接到任何小于5.5V (最大值)的电压轨的上拉电阻器。
如果您有任何进一步的问题或意见、现在请允许我发言。
非常感谢!
此致、
Dorian