This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:轻负载条件下的感应哨声

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027106/lm5175-inductive-whistle-under-light-load-condition

器件型号:LM5175

设计参数:Vin=24V,Vout=12V/7A

滤波器电感值为4.7uH (20A)

问题是:在轻负载条件下,电感器会发出响声。

以下是空载条件下的波形:

     

图1. MOSFET 的波形                                          图2.输出电压纹波的波形

什么可能导致这种现象?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宁、

    系统中产生噪声的原因可能有多种。

    在轻负载时、您能否检查负载信号的频率? 这可能是某些组件产生噪声的根本原因。

    由于声频低于20kHz、请检查输出电压是否存在较低频率的振荡。

    从电路板上移除电感器并通过短接线将其连接时、请检查噪声是否消失。 这会将电感器振荡从电路板上去耦。

    请对两个开关节点进行更长时间的测量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宁、

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够解决声学噪声问题、我现在将关闭线程。 如果不是这种情况、请在下面发布或在上创建新主题帖(如果已锁定)。

    此致、
    Brigitte