This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:24V 直流至0/100V 直流的隔离式转换器、10W

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024224/lm5156-isolated-converter-from-24vdc-to-0-100vdc-10w

器件型号:LM5156

您好!

我正在评估如何使隔离式直流/直流转换器具有以下特性:

必填:

VIN = 24V

Vout =从0 (接近0)到100V 的变量

负载为 RC、7W 至8W  

它必须是隔离的

如果可能:

Vin = 24或48Vdc

Vout1 =从0 (接近0)到100V 的变量

Vout2 = 12V 直流(0、5W)

有一个设计可用作参考?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TecnoLAB、您好!

    目前、我不知道我们在这一方向上的参考设计、但让我与一些同事进行核实。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TecnoLAB、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    请查看此参考设计 :https://www.ti.com/tool/PMP40488

    这是一个 SEPIC 转换器、但您可以尝试执行类似的设计、移除耦合电容器并使用耦合电感器而不是单个电感器。 然后、您将进入反激式转换器的方向。  

    此外、您还需要将缓冲器/钳位到初级侧以控制振铃和低泄漏的耦合电感器。

    此致、
    Brigitte