This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:具有集成 FET 的 PWM 控制器

Guru**** 2520600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28910FBEVM-526, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029109/ucc28740-pwm-controller-with-integrated-fet

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:UCC28910UCC28910FBEVM-526

我的客户要求使用具有集成 FET 的 PWM 控制器、功率要求为2W;是否有合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yachne:

    UCC28910将是您的解决方案。  

    与 UCC28740相比、UCC28910是具有集成 MOSFET 的 PSR 控制并提供 CV/CC 功能。 最 大额定功率显示在其数据表的第3页。 UCC28910 可支持最大6W 输出作为全范围输入。 UCC28910FBEVM-526是其性能的参考。  

    但是、SSR 具有更好的动态响应和 CC/CV 精度。 因此、 是否有任何针对这个的特定系统请求?

    此致。  

    Wesley