This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:提前关断

Guru**** 2522170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028837/ucc24612-early-turn-off

器件型号:UCC24612

您好!

我的客户需要帮助。

当我在有源钳位反激式转换器中使用 UCC24612时、我发现当开关频率为500-600kHz (电源开关为 Infineon 提供的 BSZ018N04LS6)时、过早关闭。

请告诉我您在设计芯片时是否考虑了提前关断的问题、以及如何在系统应用中解决此问题。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    在 ACF 拓扑中,SR FET 在整个高侧 FET 导通期间并不总是导通(导通),因为 SR 电流等于谐振电流减去消磁电流。 当1/2谐振周期(Lk&Clamp)短于 PWMH 接通时间时,SR 电流将提前达到零。

    您必须探测变压器初级绕组电流、低侧 FET VDS 和 SR 栅极驱动器、以确定它是过早关断还是正常行为。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信它在早期异常关闭。 当我用一个寄生电感较小的方向 MOS 替换 BSZ018N04LS6时、这个现象消失了。 这是较大的 di/dt 导致的早期关断。 替代 MOS 是一种解决方案、但成本更高。 我想询问是否有其他解决办法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minggang、您好!

    我已经检查了 BSZ018N04LS6的数据表,Rdson 为1.8m Ω,基本而言,UCC24612通常用于低输出功率应用。 它的典型关断阈值为9mV、这意味着 SR 关断电流为5A、当 ISR= 27A 时、它将进入比例栅极驱动器。

    请问您的输出电压和最大负载电流是多少,我们建议您选择>4m Ω 的 Rdson SR FET。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。非常感谢!

    Vo=12V、Iomax=5A