This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC27133:澄清

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UC27133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029015/uc27133-clarification

器件型号:UC27133

大家好、

我有一些需要澄清的东西。 我有一位客户想要高侧负载开关(1A)的高电流额定值、但我们唯一可用的是高达300mA、使用 UC27133。

我想并行使用其中的多个。 是否适用? 负载开关可能是、但我不确定这种类型的负载侧开关、因为它具有不同的引脚排列。

是否有任何关于如何将其用于高电流使用的支持?

谢谢!

此致、

阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    允许将从同一电源馈送至相同负载的器件并联放置。 并联器件的问题是、不同器件的 R_on 值可能会有所不同。

    由于器件因 R_ON 的器件变化而异、 电流的拆分不会完全相等。 另一个问题是、导通和关断电压基准将不完全相同、从而导致一个器件在另一个器件之前进行开关。  我建议客户在其系统中测试此并行配置、并检查性能是否可接受。

    作为此器件的替代产品、根据您的设计注意事项、可使用此产品文件夹中的高侧开关:

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html#p105max=18;40&p1715min=1;20&p2192=Short%20circuit%20protection 

    可能是适合您的解决方案。 我选择的这些开关具有短路保护功能、支持1A 的额定电流和高达36V 的输入电压。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    感谢您的详细回答。

    正如我们在链路中看到的那样、仅可用于高侧负载开关的器件仅为 UC27133。

    如果设计中的性能仍然可以接受、我必须向他们确认测试结果。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    阿尔基·A.