This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:由设计计算工具选择的组件的稳定性问题

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028988/tps55288-stability-issues-with-components-selected-by-design-calculation-tool

器件型号:TPS55288

大家好

我的客户已使用 TPS55288实现了 USB PD 电源、其规格如下:

VIN=13V

Vout= 5V ... 20V/3A

他们使用了设计计算工具并选择了以下组件值:

R3=27k、C7=10n 和 C6=330p

根据这些值、控制器在升压模式下在电流大于2.5A 时不稳定。

使用 EVM R3=56k2、C7=4.7nF 的值、C6未组装时、电路工作正常。

您能否评论并查看原理图?

他们希望优化输入电压= 13V 时的补偿。

它们应该使用什么组件值?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    您还可以通过电子邮件向我发送布局吗? 让我们讨论一下这个稳定性问题1:1。 谢谢你。  

    我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    理解并感谢您的快速回复。  

    我将让您通过电子邮件与客户沟通。

    此致

    Ueli