This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压 IC

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027494/boost-ic

主题中讨论的其他器件:TPS61099

您好,

我需要,升压 IC,输入电压为1.2V~1.55V、输出电压为2.8~3.3V、负载为 uA 电平您是否可以推广合适的器件?  并需要高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    您是否想告诉我负载是多少 uA? 您需要多高的效率? TPS61099是一个不错的选择、因为它在大于100uA 的负载、1.5V 至3.3V 输出电压下具有超过85%的效率。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    请在此处告诉我您的想法。 非常感谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户项目 应用于钮扣电池(电池),属于医用耗材,因此产品大部分时间都处于睡眠模式,因此他们需要为 BLE SoC 提供升压电源,因此需要高效率;  

    由于 DAC 1.5V 的功耗和电源消耗是 uW 级、因此很难找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    感谢您的告知。  您如何看待 TPS61099?

    -文豪