This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:使用 PSpice 仿真

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024930/tps55288-simulation-with-pspice

器件型号:TPS55288

您好、

我尝试使用 PSpice for TI 来仿真 TPS55288组件。

我想要的:
输入:    4.5 - 14V
输出:0.8 - 12V,输出电流最大值= 1.25A

如果当我尝试获得12V/1.25A 输出时一切看起来都正常、那么当我尝试获得0.8V 输出时、情况并非如此。

如何修改仿真文件的 Vref? 它似乎锁定在1.24V。
这很奇怪、因为根据文档、Vref 的最大值为1.129V (第7页)。
该同一页指示如果 Vref=45mV、Vout_zero 的最小值为0.2V。 无法使输出电压小于0.8V?

谢谢您的回答、抱歉我的英语。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    PSpice 模型将 Vref 固定为1.24V、因此您可以设置的最小 Vout 为1.24V。

    实际器件的最小 Vout 可能会降至0.8V、因此您无需担心。

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。
    但什么是 Vout_zero?

    再次感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    最小 Vout 为0.8V、此器件的输出电压不能低于0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我能否将原理图以私人方式发送给您、以查看是否一切正常?

    再次感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    当然。 您可以私下发送原理图。 我将看一下原理图。