This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:输出和输入压降问题

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028924/tps54628-output-and-input-drop-issue

器件型号:  TPS54628

尊敬的 TI:

我们使用 TPS54628作为系统电源、负载应约为4.2V/3A。

我们发现、在上电时、输入和输出将下降。

您能否帮助了解正在发生的情况以及如何解决?

B&R

余安清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanqing、

    根据所附的波形、VIN 和 Vout 下降到大约相同的值。 因此、这可能是由系统接地或系统噪声引起的。

    此外、尽管 VIN 从2V 下降、从12Vin 下降到10Vin、TPS54628仍然可以工作、Vout 也不会下降。 我们可以在输出电压下降(放大)期间测量 SW 波形、以验证此假设。 如果 SW 开关正常、则下降不是由 TPS54628引起的。

    谢谢、

    Lishuang