This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:LP5860 EVM

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027614/lp5860evm-lp5860-evm

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:LP5860

您好!

我实际上正在使用 LP5860 EVM、我尝试使用集成了 STM32芯片的 ST Microelectronics 的 Nucleo L412-RB-P 卡对其进行配置。 我使用 LP586x GUI 工具上的寄存器映射在 STM 立方体 IDE 上进行了寄存器配置。 您是否有任何使用 STM32运行的代码以及原理图、其中显示了我们如何将 LP5860 EVM 板上的不同引脚连接到 Nucleo 412-RB-P

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    我们没有任何与 STM32芯片兼容的代码或原理图。  

    如果您使用 MSP432微控制器、可 通过此链接获取示例代码

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STM32芯片能否驱动 LP5860、还是必须使用另一个 MCU 芯片?

    此致、


    Abu Bakr Zaied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    技术上是、但我建议使用 TI MCU 来避免任何潜在的兼容性问题。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    问题是我 只使用 STM32芯片、无法更改 MCU。 您能否向我发送一份原理图、其中显示了 MSP 和 LP5860 EVM 板之间的连接? 我认为我的 MCU 开发板和 LP5860 EVM 板之间的连接不正确、我尝试在两个卡之间进行电源和 I2C 连接、但我在 SDA 和 CLK 引脚上看不到 LP5860 EVM 板上的任何信号。

    此致、

    Abu Bakr Zaied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    请参考下面的原理图并根据您的 STM32芯片进行连接。

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我不太了解 VSYNC 和 VIO_EN 引脚、在数据表中、原理图显示、如果要使用外部 MCU 驱动 LP5860驱动器、我们必须将它们连接到 MCU。 我不知道我需要使用什么类型的引脚将它们与外部 MCU 连接。

    此致、

    Abu Bakr Zaied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    对于 VIO_EN 引脚、它是一个连接到 VIO 或 GPIO 的1.65V~5.5V 电源

    对于 VSYNC 引脚、它连接到 PWM GPIO (如果保持 NC、LP5860EVM 仍可在模式1下工作)

    此致、  

    Aaron Bing