This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:能否添加 TPS92633等热共享电阻

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028958/tps92611-q1-could-it-add-thermal-sharing-resistance-like-tps92633

器件型号:TPS92611-Q1

你(们)好  

客户正在评估我们的 TPS92611Q1和 TPS92633Q1产品。 我想问:

TPS92611Q1是否也可以像 TPS92633Q1一样支持添加热阻?

2. 添加热共享电阻后,92611中是否会出现不稳定的情况?

3.由于热性能、我们是否需要将 TPS92611Q1数据表中所述的输出电流减半?

4. 这两个芯片的 EMC 测试是否可以提供数据/报告给我?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    1和2。  TPS92611-Q1中的并联电阻器在这里的作用类似于热共享电阻器。 如果您遵循数据表上的8.2.2典型应用、则不会出现不稳定情况。  

    从  公式(8)可以看出、LED 电流不受 Rp 的影响。

    4.目前没有公开文件。 但您可以首先参考 TI 对电容器的建议。

    此致、

    格拉西