This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62002:幻象供电

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62002, TPS61202, TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027325/tps62002-phantom-power-delivery

器件型号:TPS62002
主题中讨论的其他器件: TPS61202TPS61200

我已经应用了这款器件、我们已经将其用作模块化器件了几年了。 我们将其移至一个新产品中、在通过向 EN 引脚施加电压来开启器件后、通过将 EN 切换至 GND Vout 将其重新关闭、从而保持0.475V 的电压。在这之后将 VIN 应用于 EN 不会恢复正常运行。 VIN、PS、UVLO、保持在3.45V 的电池电平。 VAUX 首次导通时从5V 变为2.85V、并保持这一状态。 FB 引脚保持 VOUT、因为它们直接连接在一起。
对正在发生的事情的任何想法都是奇妙的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您与我们联系。 我需要您提供更多信息。

     您能否共享 TPS62002的原理图?

     VOUT 在初始导通时是否达到1V 的目标值?

    您的应用具有多大的负载电流? 您是否碰巧在第一次打开和关闭加上第二次打开时获得任何示波器快照?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我现在意识到我输入了错误的器件型号... TPS61202不确定是否可以更改。

    我附上了原理图中稳压器部分的图片。 我们已经为 tps61200进行了设置、但 R6和 R7为 DNL、而 R1为 tps61202/1转换为0欧姆。 Vout 在初始导通时确实达到5V。 我们的负载标称值为~60mA、每秒额外具有~250mA 瞬态负载、持续时间不超过2ms。 我将从示波器收集图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://imgur.com/a/Bcjejcw
    这是指向示波器截图的链接。

    黄色(1)表示 C3上的 VOUT
    深蓝色(4)表示 R3上的 EN
    浅蓝色(2)表示 C4上的 VAUX
    洋红色(3)是 C1上的 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    器件是否损坏? 或者、在完全关闭 IC 并再次启用 IC 后、它可以恢复运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果我移除 VIN 并让其耗散电荷、它将再次完全正常工作。

    侧注:我在 TPS61200设置为5V 的旧设置中尝试过它、它导致反馈感应故障、从而使芯片输出达到6.34V。 再次移除允许恢复正常运行的 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我想这种奇怪的行为是由 EN 引脚中的高频噪声引起的。  

    您能否帮助提供干净的 EN 信号并再次检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EN 和 VIN 之间添加一个10uF 和.01uF 电容器后、这似乎解决了这个问题、它完全消除了噪声。 经过一天的测试后、我们尚未发现问题。