This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:悬空时使能引脚

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028359/tps65235-enable-pin-when-floating

器件型号:TPS65235

你(们)好  

在非 I2C 模式下、EN 悬空时会发生什么情况?

当用户的系统处于待机模式时、GPIO 未被激活会导致 EN 引脚悬空。

工程师观察到 EN 引脚处于高电平状态。 是否需要添加下拉电阻器? 是否有任何推荐值?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文  

    EN 引脚具有上拉电流、因此 EN 引脚在悬空时为高电平。  

    建议添加1k Ω 电阻以将 EN 引脚拉至低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的澄清。  

    另一个问题:电视处于待机模式时,卫星调谐器是否仍然工作(LNB 已启用)?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、  

    您可以帮助支持此功能吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文  

    我知道,电视处于待机状态时,调谐器被禁用。  

    仍建议您确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 我会建议客户再次确认。

    Rgds
    开尔文