This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:UCD90124A 闪存固件校验和问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028931/ucd90124a-ucd90124a-pflash-firmware-checksum-issue

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件: UCD90120A

您好、先生、  

我们正在开发 UCD90124A 离线编程算法、我们想申请 pflash 的最新固件。 您能否与我们分享 pflash 固件文件以及器件 ID。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    固件由 TI 在最终测试阶段进行编程、客户不得触摸。

    客户应仅对数据闪存部分进行编程

    您能否说出对 pflash 进行编程的原因?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  
    是的。 客户还将对 DFLASH 区域进行编程。  
    我们从客户那里获得样片、我们想检查 pflash 中的 fimrware 是否有效。 这就是我们要申请 pflash 固件文件的原因。  
    或者、您能否告知 pflash 校验和值、我们可以与样片进行比较。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  
    是的。 客户还将对 DFLASH 区域进行编程。  
    我们从客户那里获得样片、我们想检查 pflash 中的 fimrware 是否有效。 这就是我们要申请 pflash 固件文件的原因。  
    或者、您能否告知 pflash 校验和值、我们可以与样片进行比较。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以读取 DEVICE_ID (0xFD)命令以确认修订。

    UCD90124A 应在下方返回。

    0x5543443930313234417C322E342E30307C31313131323100

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  
    感谢您分享器件 ID 信息。 实际上、我们的 enginere 已经尝试了此命令、但在将 pflash 校验和写回 pflash 区域后、我们无法从器件获得响应。  
    但是、当我们将 pflash 固件更改为 UCD90120A 时、操作正常。
    这就是我们想要申请 UCD90124A 的 pflash 固件文件的原因。  
    如果无法共享 pflash 固件文件。 您能否帮助检查 pflash 固件校验和?
    感谢您的支持、很高兴再次与您合作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90124A 的校验和为 0x002E6350。  

    UCD90120A 的校验和为 0x0036921D。

    为什么要编写校验和? 如果校验和错误、器件将保持 ROM 模式。

    e2e.ti.com/.../recover-UCD90124A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  
    感谢您分享 pflash 校验和。
    我们利用 ROM 对 DFLASH 进行编程、并需要在编程过程中重新创建 pFLASH 校验和。  
    我们将尝试使用正常模式对 DFLASH 进行编程。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不应使用 ROM 对数据闪存进行编程。 这是第一代 UCD 上非常旧的要求。

    您可以对 UCD90124A 使用正常模式。

    此致

    Yihe