有关此问题、请参阅此论坛。 我们之前发布了一个问题、并设计了一个板。
我们使用的 BQ25886板与先前解决方案中的三种电路板解决方案类似。 我们仍然完全无法充电。 实际上、我们在0A 时获得来自电源的5V 电压。
按照上一篇文章中的建议、我们将 D+和 D-引脚连接在一起。 我们遵循0005.BQ2588x 原理图检查清单(随附)。 我们没有将 C6作为44uF。 我们有一个20uF 的电容。 我们探测了 REGN 和 BTST 引脚。 REGN 周期性地脉冲至5V、同时 BTST 引脚增大至5V、然后跳转至电池 voltagee2e.ti.com/.../schem_5B00_19244_5D00_.pdf 、再重新变为0。 随附示波器屏幕截图。
但是、D+和 D-需要设置为~ 2.6V 的电压、如数据表表表2所示。 我们将30 AWG 导线连接到这些引脚、并从具有公共接地的电源施加电压。 它将 PS 电压降低至大约1V、并通过 D+和 D-引脚汲取5A 电流。 有趣。 我们是否需要这些 D+和 D-成为特定的电压? 为了使该充电器正常工作、我们需要做些什么来修改原理图、TI 的某个人能否在我们之前的设计中看到错误? e2e.ti.com/.../0005.BQ2588x-Schematic-Checklist-_2800_2_2900_.pdf