This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:我们能否使用12V 辅助轨来驱动 VIN、VCC 和 VCCX?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5576, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028601/lm5116-can-we-use-our-12v-aux-rail-to-drive-vin-vcc-and-vccx

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5576LM76003

您好!

我们使用 LM5116来实现:

PWR Vin=60V  Vout=24V Iout=3A

UVLO 设置为~30V

我们有一个12V 辅助轨、该轨在电源输入可用之前可用、我们希望将其用于栅极驱动器。   将其连接到芯片的最佳方式是什么?   数据表后面的用例不涉及此情况。

有一种想法是将其直接连接到 VIN、VCC、VCCX 引脚、然后只允许 UVLO 启用/禁用器件、由于 VCCx=VCC=VIN、因此不需要二极管。   我们不确定是否允许这样做。  我们还可以将12V 连接到 VIN、VCCx、只需在 VCC 上添加电容即可。

让我们知道什么是最好的?

谢谢、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将检查这个问题并返回给您。 请注意、此处提供了 LM76003和 LM5576转换器、可通过集成式 FET 实现更小的解决方案尺寸。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    主要问题是 VCC 电压不应超过 VIN、否则这些引脚之间的反向二极管会导通。 解决该问题的一种方法是将二极管与 IC 的 VIN 引脚串联。

    请注意、最好将实际的电源输入电源电压(60V)连接到控制器、因为这会导致正确的线路前馈行为和仿真电流斜坡斜率(取决于导通期间的 Vin - Vout)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、 我忘记了使用功率输入电压的前馈元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢 Jonathan。