This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:续流二极管的规格

Guru**** 2515165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028150/lmr14006-specifications-for-freewheeling-diode

器件型号:LMR14006

除最大电压和正向电流之外、是否有任何续流二极管的选择建议?  我对 反向恢复时间的任何要求特别感兴趣?

我有一个使用 ZHCS400二极管的现有设计、发现该器件在长时间(大约1年)运行后出现故障。 我怀疑我需要选择一个能够 处理更高正向电流但也希望确定其他规格的二极管。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还会考虑根据二极管的预期功率耗散和结至环境热阻考虑二极管的结温。  结温升高会显著缩短半导体器件的平均寿命、因此确保这些器件尽可能保持低温非常重要。

    请查看以下应用手册、了解 如何使用热指标评估结温 、了解有关此主题的更多信息。   

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢