This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:Fusion Digital Power Designer GUI 是否支持器件 UCD9222RGZT?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023588/fusion_digital_power_designer-are-fusion-digital-power-designer-gui-support-for-device-ucd9222rgzt

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

您好,

我从描述中看到了 Fusion Digital Power Designer 对 UCD9220的支持 2MHz、双轨、四相数字 PWM 降压控制器。

是否可以帮助我检查器件 UCD9222RGZT 的 Fusion Digital Power Designer GUI 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaansin、

    是的、Fusion GUI 支持 UCD9222器件。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    GUI 是否可以与用于调试 TI 嵌入式器件的 TMDSEMU200-U XD S200 USB 调试探针(仿真器)配合使用 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Fusion GUI 不支持 XDS200 USB 调试探针。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TQ。

    我计划使用 Fusion Digital Power Designer + USB 适配器对 UCD9222器件进行编程。

    是否可以提供工具支持命令行?任何指导或参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已在其他主题中回答了您的问题、我们将关闭它。

    此致

    Yihe