This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS73501DRB 是否可以在不更改任何硬件的情况下直接替换 TPS73701DRBR 器件?

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028785/tps735-could-tps73501drb-be-a-direct-replacement-for-the-tps73701drbr-part-without-changing-any-hardware

器件型号:TPS735
主题中讨论的其他器件:TPS737TPS732

大家好、支持团队


TPS73501DRB 能否在不更改任何硬件的情况下直接替代 TPS73701DRBRR 器件?

但我可以在 TPS73501DRB 的数据表中看到、其中提到需要 CFF。
如果在不提供 CFF 的情况下使用 TPS73501DRB 器件、会产生有害影响吗?

如果它会产生有害影响、您能在不更改任何硬件的情况下帮助查找 TPS73701DRBRR 的其他替代产品吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         TPS73501DRB 需要 CFF 才能使器件保持稳定。 如果无法容纳 CFF、则无法直接替换 TPS737。 TPS732是一款输出可调节 LDO、采用8引脚 DRB 封装、不需要 CFF 即可实现稳定性。 根据其他要求、它可能是 TPS73701DRB 的替代产品。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特