This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:未使用的 SENSE 和 RESETn 引脚+ TPS3430的潜在替代器件

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028930/tps3850-unused-sense-and-resetn-pins-potential-alternate-for-tps3430

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: TPS3430

您好!

我有2个问题:

  1. 对于未使用的 SENSE 和 RESETn 引脚、您有什么端接建议?  
  2. 上述问题与 TPS3430有关。 如果我可以安全地将 SENSE 和 RESETn 引脚端接为未使用引脚、TPS3850的功能是否与 TPS3430完全相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.除了上述问题之外、如果 TPS3850 SENSE 和 RESETn 引脚未使用、则当它们正确端接时、您能否确认 TPS3850与 TPS3430引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paulyn、您好!

    1. 对于未使用的 SENSE 和 RESETn 引脚、您有什么端接建议?  

          SENSE 引脚可连接至 VDD 电源轨、/RESET 可连接至 GND。

        2.以上问题与 TPS3430有关。 如果我可以安全地将 SENSE 和 RESETn 引脚端接为未使用、TPS3850将会工作             功能与 TPS3430完全相同?

          根据我在数据表中看到的结果、是的、TPS3850的性能将与 TPS3430类似。  

        3.除了上述问题之外、如果 TPS3850 SENSE 和 RESETn 引脚未使用、则会正确端接、您能回答吗         确认 TPS3850是否与 TPS3430引脚对引脚兼容?

          从技术上讲、它们是 P2P 兼容的。  请参阅以下内容: