This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:输出电压从3.3下降到1.2

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024814/lp2951-output-voltage-is-dropping-from-3-3-to-1-2

器件型号:LP2951

您好!

 我们正在设计中使用 LP2951ACSDX-3.3/NOPB。

对于某些电路板、它会获取高电流、输出电压为1.27V。

在这么多的电路板中也会出现同样的问题。 我们使用 MCU 作为 STM32F302RDT6。

该 MCU 的 bcz 会受到损坏、我们将进行更换。

我们需要解决这个问题。 请就此向我提供帮助


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要更多信息来帮助您。  

    您提到这种情况在许多电路板中发生-是在每个电路板中发生、还是您有一些电路板按预期工作?

    输入电压是多少?  STM32F302RDT6是否是 LP2951的唯一负载? 预期负载是多少?

     STM32F302RDT6或 LP2951是否被销毁? 此故障是在电路板通电时发生的、还是在其激活一段时间后发生的? 您是否有任何故障示波器截图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您提到这种情况在许多电路板中发生-是在每个电路板中发生、还是您有一些电路板按预期工作?

    并非所有电路板。 只有部分解决了这个问题

    输入电压是多少?  STM32F302RDT6是否是 LP2951的唯一负载? 预期负载是多少?

    5V/12V 转换为3.3V、这将提供给 MCU。 我们有闪存、MCU 为3.3V 负载。电路板将采用150mA 的负载电流

     STM32F302RDT6或 LP2951是否被销毁? –否

    此故障是在电路板通电时发生的、还是在其激活一段时间后发生的? 您是否有任何故障示波器截图?

    电路板重新正常工作。突然出现故障。 有些是在测试期间。

    LDO

    USB I/P_非工作板

    直流 I/P

    好的电路板

     

    5V

    5V

    5V

     

    250mA

    173mA

    29mA

    输出

    2.8.

    2.8.

    3.4.

    传感

    2.8.

    2.8.

    3.4.

    关断

    0

    0

    0

    GND

    0

    0

    0

    误差

    120米

    120米

    3.28.

    VTAP

    1.08

    1.08

    1.32.

    反馈

    1.08

    1.08

    1.32.

    在中

    3.8.

    4.2.

    4.32.

    D4 I/P

    4.6.

    5.08

    5.08

    D4 O/P

    3.8.

    4.2.

    4.32.

    D9 I/P

    4.6.

    0

    0

    D9 O/P

    3.8.

    4.2.

    4.32.

    请检查上述值

     

    谢谢、

    Madhavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhavi、

    我对您提供的数据感到困惑。 您说过负载为150mA、但在非工作电路板的表中、负载为250mA、而正常电路板为29mA。 如果不工作的电路板在250mA 下运行、则可能处于电流限制状态- LP2951ACSDX-3.3/NOPB 具有折返电流限制保护。  

    遗憾 的是、您运行的 LP2951ACSDX-3.3/NOPB 超出保证额定范围(100mA)、因此很难对您的问题进行故障排除。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 KK 电路板上,我们有两种供电方式,一种是 USB 端,另一种是直流电源。

    在 USB 端、它从 PC 获取250mA 的电流。

    在直流电源侧、电流为150-170mA。

    一个问题是 LDO 输出为何从3.3降至1.2V。

    这是任何原因。在某些电路板中、它也显示0.9V。

    接地短路。 请查看下面的原理图。 一个是 USB I/P、另一个是直流 I/P、两者一起工作也是可以的。

    但我们在 USB 端的情况仅限于最大故障情况。

    请检查并告知我们是否需要更多信息。 我们需要解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhavi、

    在正常运行时、输出应降至1.2V 或0.9V 的原因并不明显。 由于没有示波器迹线、我无法知道电路板上发生了什么情况、因为 LDO 与电路的其余部分未隔离。 整个250mA 是否流经 LDO? 如果是、我认为这会指向电流限制、但如果不是、我无法知道 LDO 所看到的实际运行条件、因为我不知道通过 LDO 的电流比例是250mA。 如果您无法提供示波器迹线或测量通过隔离式 LDO 的电流、那么我无法从我的结尾对您的电路板进行故障排除、因为原理图看起来非常好。 如果您无法提供此信息、我可以尝试推荐其他器件作为直接替换。

    此致、

    Nick