This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:SW 引脚不可见

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028510/tps55340-sw-pins-are-not-visible

器件型号:TPS55340

大家好、

我可以请求您的帮助和专业知识吗? 在帮助我们的客户时、我收到了如下所述的问题:

"我正在寻找 TPS55340的 SPICE 模型、以便使用 TopSpice 进行仿真。"

然后、我提供了可在  TPS55340 产品页面中通过以下链接查看的所有可用模型:
TPS55340数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

但是、我收到了客户的其他问题:

"当我导入 SLVM589B.ZIP 模型文件时、SW 引脚不可见。"

我是否可以询问您是否可以帮助我解决与 SW 引脚相关的问题?
我希望收到你的答复,并提前非常感谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    该模型在我的 PSpice 系统中运行良好。 请参见下图。

    客户是否可以执行以下操作:

    1.是否显示分步导入信息? 例如错误或警告消息、导入期间的图像、以便我们能够了解正在发生的情况。

    由于库模型可用、客户可以在"TopSpice"中自行构建 TPS55340符号、并在"TopSpice"环境中将符号与库模型相关联。

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyang、

    感谢您的回答。
    请参阅下面的客户反馈:

    "
    问题是导入 Top Spice 时出现问题。 我正在与您共享 TopSpice 发送的电子邮件。

    (二
    尊敬的 TopSpice 用户:

    模型导入实用程序似乎被模型网表中使用的一些 PSpice 语法所迷惑。 虽然语法正确、但使用不广泛。

    我们将在下一次更新中修复模型导入实用程序的问题。

    此致、

    Penzar 开发客户支持
    (三
    "

    请问您对此有没有进一步的建议? 我希望您能进一步帮助我们。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    客户提供的这些信息不清楚。 它只显示有问题、但没有关于问题的信息。  

    请客户在一个文件夹中下载以下两个文件、然后运行 TopSpice 中的文件"TPS55340_TRANS_Test_1.cir"。  

    如果可以正常工作、客户可以从此处启动其仿真电路。

    如果不起作用、请收集 TopSpice 中每个步骤的所有消息并发送给我。 如果客户可以看到每个步骤的屏幕截图、这将非常有帮助。

    谢谢你。

    志阳

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_TRANS.lib

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_TRANS_5F00_Test_5F00_1.cir