This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:替代该解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028908/tps54302-replace-the-solution

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54202

尊敬的团队  

输出电流小于2A。

客户希望使用 TPS54302替代 TPS54202。 这两个器件是否可以相互替换? 需要更改哪个组件?

由于两个器件的开关频率不同、因此电感器的值 不同。

1.如果 Vo=3.3V、客户是否可以在 TPS54302上使用10uH 的电感器?

1.如果 Vo=5V、客户是否可以在 TPS54302上使用15uH 的电感器?

TPS54202

TPS54302

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、它们可以相互替换。 需要强调的一点:

    使用 下面显示的公式计算输出电感器的最小值(Lmin):

    KIND 是一个系数、表示相对于最大输出电流的电感器纹波电流量。

    TPS54302的开关频率为400kHz、而 TPS54202的开关频率为500kHz。

    TPS54302和 TPS54202的输入电压(最大值)、输出电压、输出电流是相同的、而 fsw 是不同的。  

    如果您希望遵循与以前相同的类型、则需要使用12.5uH (Vout=3.3V)、18.75uH (Vout=5V)。

    但是、对于 Vout=3.3V 和5V、客户仍然可以使用10uH 和15uH、而这将影响将增加的种类值。

    2.对于使用低 ESR 输出电容器的设计、例如陶瓷电容器、可以使用更高类型的电容器。 当使用更高的 ESR 输出电容器时、kind = 0.2可获得更好的结果。 合理的种类值应为20%至60%、

    如果您有更多问题、请告诉我。

    BRS

    卢西亚