This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:有关反馈电阻器值的问题

Guru**** 2391055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028779/tps784-q1-questions-about-feedback-resistor-value

器件型号:TPS784-Q1

您好!

我对 TPS784-Q1上的反馈电阻有疑问。

我想使用以下四种电压:3.0V、2.8V、1.8V、1.2V

我通过公式2计算了电阻器值、并询问使用该电阻器是否有问题、如下所示:

3.0V -> R1:30K,R2:20K

2.8V ->  R1:20K,R2:15K

1.8V ->  R1:10K、R2:20K

1.2V ->  R1:0、R2:10K

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geonwoo、

    您选择的电阻器值没有功能问题。 如果考虑静态电流、您可以使用公式3中的关系来减小静态电流、而不会影响输出精度。  

    此致、

    Nick