This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:满充电容量跳转错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025674/bq40z80-full-charge-capacity-jump-error

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 工程师:

我们的电池组具有 BQ40Z80的电池管理系统、该电池组由5节串联27990mAh 的电池组组成、适用于机器人应用   

正常运行时一切都很好、但如果我将电池充电至85%的相对充电状态、然后机器人将停留在集线站5小时、我们将收到完全充电容量跳变  

例如从2790mAh 到1690mAh。  

你对这种巨大的跳跃的发生有什么想法吗? 附加了 gg 文件 e2e.ti.com/.../full-charge-capacity-jump-error.gg.csv 

请尽快回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Netanel、

    在不能查看发生完全充电容量跳变时寄存器的状态的情况下、很难准确了解发生这种情况的原因。 如果您可以提供一个日志文件、其中包含此跳转发生时的电压/电流/DOD 信息、我将能够更好地调试此问题。 但是、我将浏览 gg 文件、并告诉您是否看到暂时没有任何东西。

    还有几个问题、

    1.设备在坞站中有什么行为? 在这5小时内、它是否完全处于静止状态、或者它是否在充电座中充电5小时以达到85%?

    2.当您将电池充电至接近100%时,是否会发生这种情况? 还是仅在达到85% SOC 后休息?

    谢谢、我期待您解决这个问题、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    1.集线站为电池充电,直至达到85%的相对充电状态后,我们停止充电,只是在集线站中“接地”-这意味着系统从集线站获得电源,5小时后电池没有任何电量,我们看到电量已满 充电容量正在变化  

    我没有100%测试过它  

    DoD 日志您指的是单元格 x dod0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您可以重新创建此行为并使用电压、电流、电池 x d0和完全充电容量对其进行记录、并附加日志文件、以便我可以准确地查看发生的情况、这将是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试,它会花费时间... 如果您同时浏览 gg 文件,我将不胜感激。。 5小时后我们完成充电。

    这来自我们的系统、只是为了查看行为  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Netanel、

    查看 gg 文件后、您似乎正在为电池充电稍高(>4.2V)、如果该电压超出您的 ChemID 范围、则可能会出现问题。 您能告诉我您使用的是哪个 ChemID、以及您决定如何选择此 ChemID 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chemid 位于数据存储器>SBS 配置> Device Chemistry? 如果是,是2064年,我们的电池制造商将它放在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据存储器>SBS 配置>设备化学成分不一定反映您当前的 ChemID。 您能否从 BQStudio 内部发出 ChemID 读取命令并告诉我该命令的结果? 这应该是命令窗口中的命令之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是0x2064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是0x2064化物的平坦区域我找不到该数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过[OCVFR]位的状态来判断您是否处于所选电池化学成分的平坦区域。 如果当前电池电压超出平坦区域、则该值为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    您是否仍能为此行为提供日志文件? 我应该能够在从您的用例日志中看到数据后找到解决方案。

    谢谢、

    杰克逊