This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063A 是否可以直接替换 NCP3063?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028342/mc34063a-does-mc34063a-can-replace-ncp3063-directly

部件号:MC34063A

大家好、

MC34063A 是否可以直接替换 NCP3063? PCB 无法修改。  

一些应用 PIN8和引脚1相互连接。  NCP3063的 PIN8为 NC。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    MC34063A 不是 NCP3063的确切替代产品。 如果将 NCP3063替换为 MC34063A、则应注意以下参数:

    频率:NCP3063的充电和放电电流约为275uA/1650uA、高于 MC34063A (35uA/220uA)。 将 NCP3063直接替换为 MC34063A 会导致频率降低。

    2.电流限制感测电压:NCP3063的感测电压为200mV、小于 MC34063A 的300mV。 将 NCP3063直接替换为 MC34063A 可能会导致过流。

    3.主开关 BJT 配置不同。 MC34063可配置为达林顿配置和非达林顿配置。 NCP3063仅配置为达林顿配置。 有了这种差异、转换器效率就会有所不同。

    4、由于主开关 BJT 与应用电路的不同、引脚8可能有一个 MC34063A 电阻器。 (对于 NCP3063、PIN8不需要该电阻器)

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。 那么、TI 是否有适用于 NCP3063的 P2P 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    MC34063A 非常接近 NCP3063。 如果客户愿意调整自己的电路、这是一个很好的替代方案。 我不知道比 MC34063A 更接近 NCP3063的器件。

    谢谢你。

    志阳