This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:P2P 解决方案咨询

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028974/ucc28c44-p2p-solution-consult

器件型号:UCC28C44

大家好、

由于 器件短缺、客户正在咨询具有 UCC28C44D 的 P2P 器件。 您可以看看这里、向我们推广合适的产品吗?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    UCC28C44D 采用 SOIC 封装、额定温度范围为-40°C 至105°C。  我唯一看到的 P2P 替代产品是也采用 SOIC 封装的 UCC38C44D。  但是、该器件的额定温度仅为0°C 至70°C。   目前、TI store 中有5000多件(管装)和15000件(T/R)。

    此致、

    Eric