This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BMS v1.3.101

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028687/bq25703a-bms-v1-3-101

器件型号:BQ25703A

寄存器 AC_STAT (REG 0x21[7])和 STAT_ADAPTER_removal (REG 0x22[0])之间有何区别? 是否存在使用这两个寄存器的特定用例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gelo、

    感谢您的联系。 AC_STAT 只是一个常规位、当 STAT_ADAPTER_removal 与/PROCHOT 函数关联时、您可以读取该位。 需要启用 STAT_ADAPTER_removal 以与 /PROCHOT 函数配合使用、但可以使用/PROCHOT 作为 CPU 的中断。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”