Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
请推荐满足以下条件的 IC:
(1)使用19V 适配器。(适配器输出容差+/-5%、19.95V 最大值)
(2)最好为充电器使用内部 FET (BATFET)。
(3) BATFET 必须为连续电流。(9A 或更大)
(4) I2C 控制方法。
但是、插入适配器后、应该可以默认为电池充电
(不带 I2C 控制)
(5) BATT 的 UVLO 是可控的。 因为、低压电池中会出现瞬时压降。
(高电流~8A@60ms 的原因)
(6)需要 SYS 输出。 (持续电流~5A)。 不包括充电电流。
非常感谢。
此致、
Yuki