This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用19V 适配器为锂离子电池充电。

Guru**** 2770215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026835/li-ion-battery-charging-using-the-19v-adapter

主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ25723

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

请推荐满足以下条件的 IC:

(1)使用19V 适配器。(适配器输出容差+/-5%、19.95V 最大值)
(2)最好为充电器使用内部 FET (BATFET)。
(3) BATFET 必须为连续电流。(9A 或更大)
(4) I2C 控制方法。
但是、插入适配器后、应该可以默认为电池充电
(不带 I2C 控制)
(5) BATT 的 UVLO 是可控的。 因为、低压电池中会出现瞬时压降。
(高电流~8A@60ms 的原因)
(6)需要 SYS 输出。 (持续电流~5A)。 不包括充电电流。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    TI 没有满足项目3要求的集成 FET。  最适合的是具有外部 FET 的 BQ25730、但与我们的所有充电器一样、它没有可控制的 BAT UVLO。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    并非所有功能都能满足。

    (假设... 采用 BQ25730..)设计
    当瞬时压降(高电流60ms、~8A)时、我可以在使用电池时参阅 VLO 的 VSYS_UVLO (下降)吗? (min2.2V/典型值2.4V/最大值2.55V)识别下降时序是多少?
    插入适配器时、应始终以4.2V 的电池电压输出"SYS"。
    是否有最小和最佳的原理图指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在充电器上绘制了"SYS"的运行状态
    请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Q:

    感谢您的联系。

    包括 BQ25723和 BQ25730在内的降压升压控制器不能单独使用。 它始终需要 I2C 控制。
    2. IC 由电池供电,该电压由电池决定。  电池电压不应瞬间下降。  关于无适配器情况下的 VSYS 电压、您可以将该器件视为具有开关(BATFET)始终开启的直流电源(电池)。 因此、VSYS 不应下降太多、因为开关始终处于打开状态、您的电池电压不会发生太大的变化。 VSYS 电容器 也会保持该电压。



    3.当适配器可用时,VSYS 将被调节。

    开始使用的最佳方法是参考 EVM。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以再问一个问题吗?


    (1)如所附图像所示、是否只能设计降压转换器的 FET 电路?


    (2)其他制造商 IC (VSYS 电容器)无法补偿电池电压。
    (瞬时电流消耗运行时)
    VSYS 电容器(10uF)是否足以满足该产品的要求(BQ25723)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱

    遗憾的是、如果您使用 BQ25723、您需要所有4个 MOSFET。

    2.10uF 只是方框图上的标签、实际上 EVM 上还有更多标签。 您将需要10 μ F 以上的电容。 这个问题的答案很复杂、因为它取决于您的压摆率、负载电流瞬态量等 通常、如果您参考 EVM、应该没有问题。 如果需要、您可以稍后对电路进行调优。 60ms 不是非常快的瞬态时间。 瞬态仅在 IC 调节 SYS 轨上的电压时适用。 在仅电池条件下、电池将执行大部分提升以保持 SYS 轨。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”