This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:两个 TPS54360的组合

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028774/tps54360-combination-of-two-tps54360

器件型号:TPS54360

客户使用 twoTPS54360的组合来供电。

一个整体式电源生成正电源、另一个生成负电源。

接地线短路、这是原理图。

请帮助检查 天气 、客户可以 用这种方式使用它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    可以这样使用它。

    在负转换器上、TPS54360 GND 应连接至-6.25V

    B R
    Andy