大家好、我最近正在通过 LMR36520学习降压电路、我想知道 LMR36520 在未连接负载时的功耗、因此我要注意数据表中的 IQ 参数、如图所示。
注2说明"这是器件开环使用的电流。 它不代表稳压时系统的总输入电流"
我想:
如何 测试 LMR36520的工作静态电流?
测试条件是什么?
‘s“非开关”是指?
CAN IQ-nonSW 可用于计算 未 连接负载时 LMR36520的功耗?μ W
我对主要测试条件的理解是:
1.device 已启用。
2.FB 引脚悬空、 器件开环、因此作为反馈环路中的传动器、MOSFET 不会进行开关。
3.Vout 悬空。
我‘m!期待您的回答和建议,谢谢您