This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:有关 IC 应用的技术问题

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028159/tps22918-q1-technical-questions-on-the-ic-application

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138TPS22918

TPS22918的开关器件用于为 ADS7138 ADC IC 切换 AVDD 电源、在控制 PCBA 项目的信号测量块电路中、其简化电路图如下所示。

TPS22918的 VOUT 引脚连接到 ADS7138的 QOD 引脚和 AVDD 引脚、可为 ADS7138的四个器件提供 AVDD 电源切换。

一位设计审查人员提出了一个问题。

复位状态期间最坏情况下的最大 QOD 引脚电流(同时 QOD 被拉至 GND)是否与稳定运行的限值兼容?

我已经计算了 QOD 引脚的最坏情况最大稳定状态电流、发现它低于35mA。

没关系吗?

Ta =-40C 至85C 时、QOD 电流的限制是多少?

AVDD 布线具有4uF 电容(4个 IC x 1uF/IC)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hyeong、  

    很高兴见到您、感谢您在 E2E 上发布您的第一个问题!  

    将 QOD 引脚短接至 VOUT 引脚时、需要特别注意确保放电期间不会有过多电流流经 RPD、从而超出150C 的最大 Tj。 为了确保不超过该温度、当仅使用内部 RPD 对负载放电时、总电容不得超过200uF。 由于您的输出电容显著降低、因此您不会有任何问题。 可以肯定的是、最大功率耗散 可通过以下公式计算:  

    PD、max =(Tj、max - Ta、max)/ Θja μ V

    PD、max =(150C - 85C)/183.2 C/W

    PD、max = 355mW

    只要开关的功耗不超过355mW、就不会出现问题。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。