This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:外部 R/C 异常时的功能引脚行为。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS62813-Q1, TPS40170, TPS62065, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028797/tps62816-q1-function-pin-behavior-when-external-r-c-abnormal

器件型号:TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62813TPS62813-Q1TPS40170TPS62065LM5143-Q1

先生,你好。

我是否 可以知道以下函数引脚的行为?

  1. 当 COMP/FSET 引脚悬空时   
  2. 当 SS/TR 引脚对地短路时
  3. 当 MODE/SYNC 引脚悬空时

谢谢。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您可能需要参阅 TPS62816-Q1产品页面上提供的功能安全信息文档。

    您可以在表4-2和表4-3中找到所请求的信息。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的快速回复,它非常有用。

    该文档是否也适用于 TPS62813?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    一个文档 可用于 TPS62813-Q1、也可在产品网页的技术文档部分获取。

    我认为这两者之间没有很大的区别。

    请告诉我。


    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    您能否为 以下器件提供功能安全信息文档 Web 链接?

    1. TPS628502QDRLRQ1
    2. TPS40170
    3. LM5176QPW
    4. TPS62065
    5. LM5143-Q1

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我建议您在技术文档部分下查看 TI.com 上的每个产品网页

    我们可能没有为每个器件提供此文档。 如果您找不到它。 我建议您打开一个 E2E 主题、其中包含您愿意拥有的特定器件名称和特定功能安全文档。 我们将尽力为您提供支持、以便为您提供详细信息。

    每个器件可能属于 TI 产品系列的不同部分、需要一位不同的专家来回答您的问题。 这就是您需要在单独的 E2E 主题上解决特定器件的查询的原因。

    TPS62850x 的功能安全信息目前 已发布。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian