This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D2D 建议

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM34936, LM34936-Q1, LM5118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028293/d2d-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5118LM34936LM34936-Q1LM5118-Q1

请帮助推荐汽车降压转换器控制器。

规格

V 输入:9~32 Votl

V 输出:15V

I OUT:1安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的参与。  请考虑 LM5118 2开关降压/升压或 LM34936 4开关降压/升压。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有符合 AEC 标准的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    这两款器件均可作为 LM5118-Q1或 LM34936-Q1使用。

    此致、
    Brigitte