This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:USB Type C 充电拓扑和建议

Guru**** 1425350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TPS2513A, TPS2513A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027862/tps2561a-usb-type-c-charging-topology-and-suggestion

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件: TPS2513ATPS2513A-Q1

你(们)好。

以下是我们的设计要求。

1、四个 USB Type C 端口、每个端口最大提供5V/2A 电流、无数据传输

2.限制总功率输出5V/4A、以保持系统功率稳定

3.每个端口的功率分别受到控制

4.放置空间有限

请帮助检查以下拓扑是否正确且理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、先生。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以检查整体拓扑和所有 TI 组件吗? 不仅是 TPS2561A

    是否有更好的方法或组件来实现我们的设计?

    我们希望我们的设计与大多数器件兼容、 TPS2513A 是否适用?

     TPS2513A 和 TPS2513A-Q1有何区别?   TPS2513A-Q1专门用于汽车充电器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2513A-Q1用于汽车应用。 TPS2513A 用于消费类应用。

    2.对于应用场景、TPS256x 和 TPS2513A 在我看来效果不错。 我无法回答它是否与大多数器件兼容。 但您选择的器件可以满足功能要求。

    3.对于其他设备,它不属于我们的团队。 如果需要、请为其他器件重新提交主题帖。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题...

    由于我们将仅将 TPS2561A 的电流限制设置为2A、因此如果 USB 端口连接到 DCP 分频器3器件(2.4A)、TPS2561A 会怎么做?

    稳定的输出2A 还是降压至0V?

    我们所寻找的是一个 IC、即使终端器件请求2.4A 电流、也能输出最大2A 的电流。

    TPS2561A 能否满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将在超出电流限制时自动切断与恢复。

    除非负载电流非常低、否则器件无法满足请求。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。