主题中讨论的其他器件: TPS2513A、 TPS2513A-Q1
你(们)好。
以下是我们的设计要求。
1、四个 USB Type C 端口、每个端口最大提供5V/2A 电流、无数据传输
2.限制总功率输出5V/4A、以保持系统功率稳定
3.每个端口的功率分别受到控制
4.放置空间有限
请帮助检查以下拓扑是否正确且理想。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
以下是我们的设计要求。
1、四个 USB Type C 端口、每个端口最大提供5V/2A 电流、无数据传输
2.限制总功率输出5V/4A、以保持系统功率稳定
3.每个端口的功率分别受到控制
4.放置空间有限
请帮助检查以下拓扑是否正确且理想。
TPS2513A-Q1用于汽车应用。 TPS2513A 用于消费类应用。
2.对于应用场景、TPS256x 和 TPS2513A 在我看来效果不错。 我无法回答它是否与大多数器件兼容。 但您选择的器件可以满足功能要求。
3.对于其他设备,它不属于我们的团队。 如果需要、请为其他器件重新提交主题帖。
对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
谢谢。